我觉得我肯定是犯了个错误、但 BQ24040数据表中的 SMD 热敏电阻在阈值 温度下似乎没有正确的电阻
阈值 温度为 60°C、45°C、10°C 和0°C
我相信这些温度与这些电阻有关、
60c = 3560欧姆(178mV/50uA = 0.178v/0.00005A = 3560欧姆)
45c = 5560欧姆
10c = 24600 Ω
0c = 32000 Ω
我在这些计算中是否犯了错误?
当我查找 Mitsubishi TH05-3H103F 的 RT 表时、我发现这些温度在这些电阻处
55°C、42°C、2°C、-4°C
这是转至 RT 表的链接、
https://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/TH05/TH05-3H103F.csv
https://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/TH05/TH05-3H103F.pdf
https://www.mmc.co.jp/adv/dev/english/contents/thermistor/onboard/th.html#05
通过线性插值、我可以得到这些温度
54.9°C
41.3°C
2.31°C
-3.90°C
我犯了个错误吗?
我需要一个 SMD 热敏电阻、该热敏电阻在适当的阈值温度下具有正确的电阻。
TI 能帮我找到一个吗?
此致、
-杰森