请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24161 您好!
我们计划在应用中使用 BQ2416x 和 STM32MP131A MPU。 BQ2416x 的数据表中提到 SCL 和 SDA 线路在1.8V 电压下运行、但 MPU 将仅支持3.3V 电压。 那么、我们可以将 BQ2416x 的 SCL 和 SDA 线路连接到3.3V 上拉吗?
注意:BQ2416x 的 SCL 和 SDA 引脚的绝对最大电压范围为7V
此致、
迈蒂利 B