Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
主题中讨论的其他器件:UCC27712

我对 数据表中 Vgs 或 Vds 的10%到90%参数感到困惑?

我使用这些工具计算半桥栅极驱动器最小电流。 二次上升/下降时间与上述 参数相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

我对 数据表中 Vgs 或 Vds 的10%到90%参数感到困惑?

我使用这些工具计算半桥栅极驱动器最小电流。 二次上升/下降时间与上述 参数相同?
嗨、Kevin:
感谢您的提问。
10%-90%参数是 Vgs 的电平、例如、上升沿上的 Vgs 从 Vgs 的10%到90%的电平需要 tRISE 时间。 因此、对于12V 的情况、tRISE 时间从1.2V 到10.8V。
对于计算表中所需的上升/下降时间、您可以针对拉电流和灌电流分别运行两次计算。 以下是我根据您的上升和下降(拉电流和灌电流)条件参数进行的快速计算。
上升:(最大时间和典型时间)


下降:(最大值和典型值)


如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉
您好、William、
感谢您的帮助! 对我有很大帮助。
现在、客户需要驱动另一个功率 MOSFET IRF4868。 我使用工具进行计算、如下所示。

最小驱动电流过高。 当选择栅极驱动器时、我需要选择高峰值输出电流和长纹波。
但 FSW=150kHz 时、我感到困惑的是、 Trise 多久不会影响 FSW。 您是否能够推广合适的栅极驱动器。 谢谢。
嗨、Kevin:
您是否尝试并联驱动其中两个大型 FET? 在计算中、每个输出选择了两个 FET。 如果只是其中之一、驱动电流将降至6A、这更易于管理。 我们没有支持这些高电流的600V 范围内的驱动器。 UCC27714 的驱动电流为4A、但在需要时不为汽车(Q1)额定电流。 在这些较高的驱动电流下、通过使用 UCC27712、上升/下降时间将被减慢、以匹配1.8A 电源驱动器的输出、例如如下所示。

在高电流和高开关频率的情况下、可能需要关注功率和热量、因为这可能会成为一个问题。 驱动此6A 或12A 高电流的潜在解决方案是使用 BJT 缓冲器来帮助提供此 MOSFET 所需的高电流。
如果有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
维利亚姆