This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713复位树、VBus 与 VSYS Drop 寄存器复位文档

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259483/bq25713-bq25713-reset-tree-vbus-vs-vsys-drop-registers-resets-documentation

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25710

您好!


我们是 BQ25713 并且想知道对于构成 BQ25713 正如我们的软件人员希望了解并准备好处理寄存器值意外重新转换的情况一样。 这件事是由其他人为 BQ25710 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231076/bq25710-vsys-low-to-charger-register-reset )但被留在了一个"悬空"状态!


竞争部件中的竞争产品、 英特锡尔 ISL9237/38/41 每当部件丢失在两个上的电源时、所有寄存器上的复位就会立即生效 VBUS VSYS 其内部监管机构将降至不可接受的水平。 但这似乎是 BQ257XX 系列是选择性的、哪一个电源侧可能导致复位。 为 BQ25713 数据表中记录这一点的内容令人沮丧。 上唯一的小型文档 BQ25713 数据表位于的左上角 9.2功能图 它显示显然是一个 VBUS 电压低于3.9V 可禁用内部稳压器(我相信 +/- 此类比较器上的符号发生翻转)。 这可能会令一些登记册被重新安置在最轻微的 VBUS 非常棒!


请提供重置"树"的详细说明 BQ25713 什么被复位了!


非常感谢


G·A·穆森登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    当发生 POR 时、所有寄存器被复位为它们的缺省值。 当 适配器不存在时(当 VBUS 低于 VVBUS_UVLO 时) VBAT 上升到高于 VVBAT_UVLOZ 、或者当电池不存在时(当 VBAT  低于 VVBAT_UVLO 时) VBUS 上升 到高于 VVBUS_UVLOZ 时、就会发生这种情况。

    您参考的图是指从 VBUS 上电时的情况、见下文。 图中的3.9V 指 VVBUS_CONVEN 规格。

    至于重置"树"、我们没有详细说明这一点的文档。 但是、第9节介绍了芯片的工作方式、并应该为寄存器的行为提供充分的资源。 如果您对寄存器有任何具体问题、我可以帮助解决这些问题。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jacob 的快速回复!

    那么、问题是这条线的含义是什么? REGN 稳压器因以下原因关断 VBUS 如果电压低于3.9V、那么 BQ25713运行的稳压器 REGN 不能继续依靠电池运行?  为什么您会回答"您指的是什么特定的寄存器?" 我在类似的 BQ25710案例中简略地提到、这意味着不同的寄存器在功率移除方面的行为不同(关于复位)?!

    非常感激、

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    REGN 是数据表第9.3.3节中引用的6V LDO。 它用于功率级栅极驱动。 BQ25713调节由内部进行处理、只要 VBAT 或 VBUS 高于各自的 UVLO 规格、芯片就会通电。  

    我当时在问她所指的具体寄存器是什么、因为我当时在试图了解她所 面临的问题。 我不知道她是说所有寄存器都在复位、还是特定寄存器正在复位。 答复不是很清楚,我想确保我解决了她看到的问题。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、感谢您澄清 Louis (BQ25710女士)的问题!

    我必须说、这仍然是一件令人困惑的事情、 REGN 。  REGN 由两个不同的 VBUS VSYS 但很显然是这样的(根据规格)。 禁用、如果 VBUS 不存在!

    我认为 REGN 仅当电压高于 VCC 时、 VSYS 并驱动 FET 栅极驱动器以执行反向(OTG)电源转换(实际上、我们已经成功地运行了 OTG 很多月)。  此外、我认为、当您陈述"BQ25713条例是在内部处理"时、 VDDA 此标准与 REGN 经10Ω 和1µF RC 网络滤波。

    总之、只要 VBAT 不会降到以下  VVBAT_UVLO (最大值)(2.6V)和 VBUS 也不会降到以下 VVBUS_UVLO (最大值)(2.62V)我们保证不会发生任何寄存器复位。  这样的说法是否正确?  这些电压电平似乎意味着、或许可从开始执行类似于1.8V 的次级调节、 REGN 为了使 BQ25713的心灵保持活力、可能也是您提到的"BQ25713调节在内部得到处理"的说法!

    非常感谢!

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    默认情况下、仅电池模式下 REGN 会关闭、这是因为默认情况下启用低功耗模式。 当充电器进入 OTG 模式时、它将自动开启用于栅极驱动器的 REGN。 REGN 与进入芯片的电源无关后才能运行、如果连接到芯片、则在仅电池模式和低功率模式下无法运行。  

    至于您的声明、只要 VBAT 或 VBUS 保持在各自的 UVLO 规格以上、就不会发生 POR 事件。 请参阅数据表的第9节、了解各个寄存器的行为。 有一些函数、例如将复位各个寄存器的看门狗计时器。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很酷、非常感谢 Jacob、只要至少有一个 VBUS VBAT  高于它的水平 UVLO 上面指定的级别 I 不应发生寄存器丢失。  看门狗计时器示例实际上无关紧要、它无关 VBUS VBAT  完成。  然而,我们完全了解它的存在,并充分利用它的功能!

    该规格可能对您的其他用户有用。 我们对"Reset"更好地进行了描述、而不是必须以我们所做的复杂方式找到它!   每一个登记册都有其标识符 [ 复位 = XXXXh]找不到的地方是什么 复位 真的是!

    非常感激、

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    接下来、我将关闭该主题。 如果您有任何疑问、请免费打开新主题。 我可以提出一项建议、我们应使"Reset"更加明确一点。  

    此致、

    雅各布