This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:电流限制如何工作?

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258602/tps2543-how-does-current-limiting-work

器件型号:TPS2543

大家好、

对于 TPS2543、电流限制是如何工作的?

我知道有两个电阻器可用于设置电流限值。 一个用于高阈值、另一个用于低阈值。 数据表中有用于编程这些参数的曲线和公式。

我不确定它的实际工作原理、因为 UFP 决定电流消耗。 TPS2543是否会在 UFP 接近电流限值时使线路下降、或者是否存在某种我在 BC 1.2标准中没有看到的协商?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    更多有关根据 TPS2543的电流模式使用哪种电流限制模式的信息、您可以参阅第28页的表3:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    也许我在表格中遗漏了更详细的细节、但是问题不太在于我们将运行在哪种电流限制模式、而在于当我们接近电流限制时、电流/电压输出会发生什么情况?

    例如、如果我们在电流为0.8A 时提供5V 电压、但负载电流接近0.9A 限值、我们会看到输出电压有任何变化吗?  

    或者、如果我们达到0.9A 限值并且负载需要的电流超过限值允许的值、那么我们的电压会开始下降到4.9V、4.8V 或更低吗?

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    假设连接的灌电流器件符合 BC1.2规范、则灌电流器件消耗的电流不应超过根据 D+/D-上的电阻分压器协商的充电方案。 请参阅下表、了解基于端口类型的最大允许电流:

    如果用电器件尝试消耗的电流超过允许值(过流情况)、则该器件将钳制并保持恒定电流、同时相应地降低输出电压:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林