This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:在 BQ25890数据表中、寄存器0x14的位2在复位时为0。 什么时候该位可以读作1?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259567/bq25890-in-the-bq25890-datasheet-bit-2-of-register-0x14-is-0-on-reset-when-can-this-bit-be-read-as-1

器件型号:BQ25890

在 BQ25890的几乎所有读取访问中、寄存器0x14的位2读取值为0。  但是、有一次、我从该位读回了1。  是什么导致该位设置为1 (因为它是只读位)?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助再次确认您询问的是哪个寄存器位吗? 在 BQ25890寄存器上、0x14位2预计会读回数据表第52页所示的1、以表明器件遵循 TS 电池温度监测特性的 JEITA 标准。   

    此致、

    加勒特