请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544C25 尊敬的先生/女士
我们正在使用器件 TPS544C25RVFT 来生成 Vout=1.2V 和 Iout=6.7A、但当我们通过 Webench 进行设计时、它的效率仅为79%。 我们如何提高效率?
就像在 webench 中,当我们选择更高效率的选项时,设计上没有太大的区别。
因此,请指导我们如何提高效率。
附加了电流设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.