This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:从第五个电芯转换到第六个电芯的电路。

Guru**** 2796955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256492/bq76930-electric-circuit-of-the-transition-from-the-fifth-to-the-sixth-cell

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

你好。

我基于 BQ76930和 BQ78350芯片制造了8节电池模块。

不同的文件对从第五个单元过渡到第六单元的情况有所不同,因此,我对该计划的正确实施有疑问。

在电池放电期间、第四个电芯的电压浪涌高达15mV。 我不认为这是正常的。

请检查我的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail:

    我会尽快进行研究,并会在明日由爆炸物处理处作出回应。 为延误道歉!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail:

    她对我很生气。 我会使用我们的参考设计作为这些方面的指南。

    但我确实注意到、将肖特基二极管(VD3)用于 VC5到 VC5x 的连接。 我们建议对这些二极管使用传统二极管。 这可能导致测量误差、因为这可能会因为器件内部使用 VC5x 为热敏电阻供电而变为正向偏置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注该计划