请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 大家好、
客户有以下关于 TPS2116的问题。
1.当客户将输入从5V 更改为电池时、观察到0V 输出约为10ms~20ms。 您能告诉我们该行为是否正确吗?
2.客户还发现、当他们将 输入从5V 更改为电池时、ST 引脚没有响应。 有什么原因吗?

此致、
傅伟成
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.