This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:EN 上升和 PG 上升的定义

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256835/lm76003-definition-of-en-rising-and-pg-rising

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:LM76002

大家好、

我的客户询问 TSS (软启动时间)。

定义为"CSS =开路、从 EN 上升沿到 PGOOD 上升沿"

在数据表中、 EN 上升定义为:

、PGOOD 上升定义为:

电源正常状态并不涉及时序。

 

那么、您如何定义软启动时间?

我的理解是"EN 达到1.2V"和"PGOOD 达到 定义电压(Vcc/2)的50%"之间的时间。

请告诉我。

 

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    数据表中提到"LM76002/LM76003采用内部软启动控制斜坡、启动通常会在6.3ms 内达到调节后的输出电压。" 它是指 "EN 达到1.2V"和"PGOOD 达到定义电压的90%"之间的时间。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弘佳

    抱歉 、我已经测量了每个信号、如使能、PGOOD、Vout。

    我们的设备如下

    SYNC:高电平(FPWM 模式)

    Css:0.047uF (典型值)

    TSS:23.5msec (典型值)

    负载:无负载

    由于测量结果、TSS (= 28.55msec)不符合设置。

    (即使允许 CSS 和 ISS 的变化、该值有点大)

    我对这一结果有几个问题。

    请回答我的问题。

    ・测量结果和设置为何不匹配?

    ・为什么 Vout 输出开始相对于使能存在延迟?

     我认为 TSS 设置不是 EN 到 PGOOD、而是从 Vout 上升到 PGOOD 的时间。

    请您再次确认 TSS 的定义吗?

    此致

    株式会社日立制作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    以下时间构成 EN 变为高电平与 Vo 开始增加之间的延迟:

    1. IC 配置时间:这是 EN 变为高电平和 SS 开始增加之间的时间。 (包括充电后超过 VCC_UVLO 的 VCC 电容器、充电后超过引导 UVLO 的自举电容器)

    SS 偏移电压的充电时间。 SS 应在误差放大器输出电流源到内部 COMP 之前累积一些电压。  

    还能捕获 SS 以查看 SS 何时开始增加吗? 我还将查看我们的 EVM 并告诉您。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takin:

    请在下面找到 EVM 测试结果。 图1:SS cap nc. SS 时间=~6ms、从 EN 高电平到 PG 高电平。 图像2:SS CAP=22nF、SS 时间=11ms、从 SS=0改为 SS=VREF=1V。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弘佳

    我再次进行了测量、发现介于 SS=0 和 SS=VREF=1V 之间的时间大约为24ms。

    但为什么 TSS 的定义是 SS=0到 SS=VREF=1V 呢?

    您能告诉我 SS=VREF 和 Vout 之间的关系吗?

    使用此 IC 时、是否有必要检查 SS 波形以验证 TSS 结果是否符合设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takin:

    您可参考第12页的方框图查看 SS 和 VREF 都被馈入内部误差信号放大器、而具有较小值的放大器用作实际基准。 当 SS 小于 VREF 时、SS 是实际基准、Vo 跟随 SS 缓慢上升、这就是所谓的软启动。 这就是为什么将 SS 定义为从 SS=0到 SS=VREF 的时间的原因。  

    使用此器件时、您无需检查 SS 是否为设置值。 我的和您的测试结果都显示它与我们设置的完全相同。

    希望它得到澄清。

    此致、

    鸿嘉