This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:40mA 反向灌电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259361/tps7a84-40ma-reverse-sink-current

器件型号:TPS7A84

大家好、

ZTE 使用 TPS7A8401A、他们在使用此器件时会有一些问题。

测试条件:VIN=3.3V、Vout=2.5V、Iout=0.5A;RFB_Up=30.1k、RFB_Bottom=7.44k、 Cff = 0.01uF

LDO 正常输出2.5V 后、负载将具有大约40mA 的反向灌电流、这将导致 FB 电压上拉至0.54V、输出电压将上升至2.8V。  

这种方式是否存在任何应用风险?

谢谢

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaydden、  

    建议的最大反向电流是额定输出电流的5%、因此此器件的150mA。 通常、OR'ing 设备用于此类应用、以保护两个电源。  

    根据数据表:

    此致!

    朱利耶特