This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:短路配置

Guru**** 2461320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330720/bq76952-configuration-for-short-circuit

器件型号:BQ76952

大家好!

我将主机的这些参数 short_circuit 设置为

Alert_Pin_勘误表为0x2A

SCD_THRESHOLD 为7

SCD_DELAY 为8

SFMaskProtectionA 为0x80

EnableProtectionA 为0x80

没有得到短路中断、主机控制的短路的配置和程序请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    您能描述一下哪些功能到底不起作用吗? 您的测试程序是什么、请列出您的步骤。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    如果上述配置适用于主机控制的短路、则没有中断、或者您可以说 BQ 没有在 ALERT 引脚上获得中断。

    我们当前使用的短路输出是电容组、当我们连接它时、会出现巨大的电流上升和下降、但 BQ 此时没有收到警报。 我们在示波器上对此进行监控(没有出现波形)、并且 MOSFET (chg 和 dschg)在此时都开启。

    请与我分享主机控制的 BQ 短路配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们的应用要求是在检测到短路时在 ALERT 引脚上获得中断。 在所有其他故障中、我们不应获得任何其他中断。

    我们将逐步进行以下设置->

    我们将通过写入0x2A 来配置 ALERT 引脚配置。 ,

    2.我们通过在"Enabled Protection "中写入 0x80来设置"Short Circuit Enable"

    3.我们将设置默认屏蔽警报(SSA) 0x4000。

    4.我们将 SF Mask Alert 设置为0x80。

    5.我们将设置短路检测阈值7 (150安培)。 @ 1m Ω 分流电阻器

    6.我们将短路检测延迟设置为 15us。

    7.我们设置短路检测恢复时间20s。

    测试方法->

    我们正在连接一个大电容器组50k-75k uF。

    观察结果->

    我们的 ALERT 引脚为低电平,短路检测后 ALERT 引脚始终为高电平。

    a.)如何重置 ALERT 引脚?

    b.)请说明我们在制定程序中缺少哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我懂了。 这听起来一切都在正常工作、您只是想知道如何重置 ALERT 引脚、对吗?

    在这种情况下、 AlarmStatus (0x62)寄存器中的位被锁存、ALERT 引脚将保持有效、直到这些位被清除。 您可以通过向 AlarmStatus 寄存器中的相应位写入"1"来清除相应的位。 对此进行了介绍 第 6.6节 ALERT 引脚操作 技术参考手册

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯· 萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    现在、在短路恢复 BQ (I2C 通信)中断/看起来像挂起、并且我从 MCU 侧通信检查到 CRO 正常工作后、我面临进一步的问题。  

    请建议 AFE Bq76952侧哪些 I2C 通信条件可以中断/挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    短路恢复后、BQ 不更新以下值-电压、电流和温度。  

    我已尝试通过 BQ_RESET 子命令重置 BQ、但电流、电压、温度的值未更新。

    请告诉我这种情况的根本原因、并建议可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    器件下电上电后、通信是否恢复? 如果发送8个时钟信号、通信是否恢复? REG18电压是多少?

    您是否捕获了任何逻辑分析仪?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    是的、在器件下电上电后恢复通信、MCU 发送8个时钟信号。 在 REG18上检查了1.8V I。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们面临以下情况的问题-->

    发生短路时( 启用保护 A 0x80 ;默认屏蔽警报(SSA) 0x4000; SF 屏蔽警报 A 0x80; 短路检测阈值7,(150 Amp); 短路检测延迟 6 (75 us );短路检测 恢复时间20秒)

    1)。 在收到 ALERT 引脚中断(ALERT  引脚配置 0x2A)时,两个功率 MOSFET 都通过主机微控制器关闭。

    2)。 清除所有短路标志(进入配置模式(SET_CONFIGUPDATE); 默认屏蔽警报(SSA) 0x4000 ;退出配置模式   (EXIT_CONFIGUPDATE))

    再次发生短路、步骤1和2都继续进行。

    恢复后  

    我们面临的观察/问题。

    1)。  停止所有测量、如电池电压、温度和电流。 (可能 ADC 扫描停止)。

    注:--> 所有电源均为实时电源  

             REG18 (1.8V)带电

             REG1 (3.3V)是带电

    我们要求您提供我们所犯的错误的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我认为在清除短路标志时、您不必进入 CONFIG_UPDATE 模式。  

    通常在 CONFIG UPDATE 模式下、器件会完全停止所有测量、并在此模式下关闭两个 FET。

    如果在此期间发送8个时钟信号、是否可以再次通信?

    能否在不进入 CONFIG_UPDATE 模式的情况下尝试该过程?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    I2C 通信没有问题。

    如果不 进入 CONFIG_UPDATE 模式以重置数据表和技术参考手册中的 ALERT 引脚、我们将无法找到相应的过程。

    我们请您建议如何操作该程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    正如我之前提到的:

    " AlarmStatus (0x62)寄存器中的位被锁存、ALERT 引脚将保持置位状态、直到这些位被清除。"

    您是否会通过写入来清除 AlarmStatus (0x62)寄存器? 我没有看到您提到这个。 对此进行了介绍 第 6.6节 ALERT 引脚操作 TRM

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的支持和快速回复。

    现在、短路正常发生、但当前问题是在 BQ 上电 和硬件复位 BQ 后、初始中断 在 ALERT 引脚上出现大约85us、然后消失。

    如何解决此问题? 请推荐我。

    注意- BQ 上没有负载或没有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    很高兴听到短路保护现在工作正常.

    您能解释一下吗? 我不明白这部分"在 BQ 和 BQ 上电后、由硬件复位一个初始中断"。

    "到底怎么回事?" 您能按步骤列出您看到的内容吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙