大家好、
数据表中有这些说明、我有点困惑。

这可以为我们提供0.1伏至15伏的输出电压。 我们可以将偏置引脚连接到输出吗? 如 DS 所述、由于输出电压大于12V、因此我们需要将该引脚连接到 GND。 我们不确定如何使用此器件进行设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
输出电压范围可调节至15V、因此建议将 BIAS 连接至 GND。
这将导致内部 LDO 由输入提供。
此致、
吉米
尊敬的 Jimmy:
谢谢。 但是、如果我们将 BIAS 连接到 GND、将发生什么情况?
此外、如果 LM61495不合适、您有没有可以在该应用中使用的其他建议?
您好!
将 BIAS 连接到 GND 将有效运行、器件将正常工作。 因为内部 LDO 需要由输入电源供电、所以效率并不会得到提高。 如果您使用更低的电压(即5V)从外部为 BIAS 引脚供电、而不是使用16V 或更高的输入电源、则系统的效率会提高约1-2%、因为内部 LDO 的导通损耗将更低。
此致、
吉米
Jimmy:
因此、客户需要一个可以满足其要求的新器件:在不修改电路的情况下将 Vout 从1V 更改为15V。 请提供建议。
您好!
客户电路是什么样子的?
如果客户已经在 LM61495中进行了设计、则对于该 Vout (1V 至15V)、应将 BIAS 拉至 GND。
此致、
吉米
尊敬的 Jimmy:
客户使用 DAC 来控制 FB、这在光学模块中很常见。 因此他们只需要一个不 修改电路的电路。 正如我说过的、它们需要在1V 到15V 之间调节电压。
尊敬的 Jimmy:
下面是客户原理图:
因此、如原理图所示、将使用 DAC 来调节输出电压。 您能否提供有关 BIAS 引脚的解决方案? 客户需要将 BIAS 引脚连接至外部3.3V。 你有什么建议吗?
您好!
我不知道这里的问题是什么。 如果没有外部电源、引脚说明将 BIAS 连接到 GND。
但从原理图可以看出、有外部偏置电源(VDD3V3)。
原理图看起来不错、客户可以在此配置中使用偏置功能。
只有在没有外部 VDD3V3电压且客户将偏置直接连接到 VOUT (VDD3V3-TEC VCC)时、这才会成为问题、但此处的情况并非如此。
此致、
吉米
Jimmy:
我不确定这里是什么问题。
请输入我的以上描述。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:如何获得具有 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。
引脚说明指出在没有外部电源的情况下将 BIAS 连接至 GND。
此描述适用于12V 以上的输出。 如果输出电压低于12V、 DS 建议连接到外部电路或输出电压。 是这样吗?
只有在没有外部 VOUT VCC 电压且客户将偏置直接绑定到 VDD3V3 (VDD3V3)时才会出现问题,此处的情况并非如此。
只需确保、此电路可以与1V 输出电压或15V 输出电压一起使用。 是这样吗?
请找到我的以上描述作为输入。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:我们如何获得 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。
客户使用的电路使1V 至15V 电压正确。 向 FB 注入电流将控制输出电压。 这里不需要额外的电路。 如果您想了解更多详细信息、请阅读应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf)。
请务必确保此电路可与1V 输出电压或15V 输出电压一同使用。 是这样吗?
是的、他们把 BIA 连接到 外部 VDD3V3电源轨正确且正常。 同样、这种连接没有问题、因为它是外部电源。