This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:查询使用效率

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334401/lm76005-inquiry-on-usage-efficiency

器件型号:LM76005

您好!

我的客户已要求提供有关以下使用条件的准确效率信息。

请提供使用效率值。

器件 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率(%) 耗散功率
(五) (a) (五) (a) 25 ℃ 80 ℃ (W)
LM76005 50 0.5 12 1.99 1

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    效率取决于许多因素、包括 PCB 设计和组件选择、请使用我们的 webench 工具根据您的要求进行仿真。

    此致、

    拉希尔