This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:ISET2下拉值

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255548/bq24040-iset2-pulldown-value

器件型号:BQ24040

我尝试将 ISET2引脚设置为低电平、以便根据 ISET 引脚(1.8k -> 300mA)设置充电电流限制。

在 ISET2上~10k Ω 下拉电阻器、输入电流在100k Ω 170 mA (从电源读取)之间不断变化。

ISET2引脚上的电压稳定在110mV。  这远低于逻辑低电平的0.4V。

将 ISET2引脚短接至 GND 的做法是:充电电流按预期调节到300mA。

悬空 ISET2引脚也能正常工作:电流调节为~90mA。

为什么10k 下拉电阻器不能正常工作?  我该降低多少?

此致、

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    如果我在恒压模式(3.7V)下插入电子负载而不是使用电池、则会通过 ISET2上的10k 下拉电阻将充电电流适当调节到300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们在实验中研究过这种情况、没有看到这种行为。

    您能否共享原理图?

    在测试过程中、您的输出端是否有电流表、这之前已经导致了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以:

    任何地方都没有电流表。  我知道这可能会导致问题。  

    USBC_VBUS 由5V 外部电源供电。  电压是稳定的。  电源上的电流读数不稳定(并且已知工作正常)。

    这3个信号连接到 MCU。  MCU 是否通电不改变行为。

    如果 MCU 驱动 ISET2引脚、则它会按预期工作。  如果将其保持为11k (实际上不是10k)的"悬空"下拉电阻、则会产生不稳定的充电电流。

    ISET2至 GND 短路按预期工作。

    在我测试的两个电路板上、该行为是相同的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路原理图没有问题。

    10k 下拉电阻器应该可以正常工作、这是典型值。  您是否使用较低的值1k 进行了测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这么做的。  它的确有效。   

    我需要不时将引脚驱动为高电平。  1K 还可以,但感觉像60年代……

    无论如何、除非数据表中列出的逻辑电平错误、否则使用1k 是没有意义的。  

    当我针对11k 下拉电阻测量到110mV 时、引脚电流对我而言看起来很高。  对于 ISET2=0.4V、规格为2-9uA。

    使用1066k 时、我得到12.4mV。  同样、电流相当高。   

    数据表中是否有关于 ISET2引脚的错误信息、或者我的器件怪异/损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在实验室中使用范围在10k 至100k 之间的电阻器查看过这个情况、并且不能与您看到的问题重复。

    设备将进入100mA 模式,直至高于80k 和0.4V。  对于10k 下拉电阻和110mV 电压、您应该可以接受。

    此外、还检查了器件的特性数据、并且它与数据表相匹配、不是数据表错误。

    您是否有其他可以尝试的器件、不同的生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2个电路板上进行了测试。  我可以在 IC 上具有相同标记的4个其他非触控板。  我将进行测量、然后让您知道。  这可能需要一两天的时间。