This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160ADNTR

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LMR38020, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257329/lm5160a-lm5160adntr

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LMR38020LM76002

您好!  

我们正在设计开关稳压器(28V 至40V)输入和输出电压15V/2A。

 LM5160ADNTR 是否能够保证提供15V 的输出电压和2A 的输出?

请查看原理图。 分享您的评论。 15V、2A 电流时、IC 内部的功率损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2A 是否连续? 如果是、上述电路将无法支持。 LM5160A 的电流限制的典型值为2.5A、最小值为2.125。 您必须选择足够大的电感器来保持较小的纹波、否则会触发电流限制。 您是否会考虑  LM76002和 LMR38020等其他解决方案?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我选择了100uH、2.5A 电感器。 我需要持续1.8A 电流。 多少个字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用电流设置、它将太接近限值。 Itripa=Vo/L*(1-Vo/Vin)/Fsw. 您可以将频率增加至350kHz 吗? 确保 IO+1/2Iripple 低于电流限制。 如果频率设置为高于350kHz、则电流68uH 可以。  

    此致、

    鸿嘉