This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22设计审查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256975/tps548d22-tps548d22-design-review

器件型号:TPS548D22

您好!

 我们在 TPS548D22设计中仍然无法解决客户的问题(无法将输出电压调节为除0.6V 之外的任何电压)。 客户将重新设计其电路板、但需要知道其设计中存在的问题。 您能帮助我们检查一下他们的电路/设计、看看他们的电路板有什么问题吗? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-13_5F00_Power.pdf

e2e.ti.com/.../ZU_2D00_7EVC1156_2D00_R1_2D00_20221227.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    客户在做什么来尝试改变输出电压?

    由于 RSP 和 RSN 之间没有电阻、输出电压应通过 VSEL 上的电阻分压器设置。  VSEL 引脚(100kΩ 至 BP / 29.4kΩ 至 GND)的现有值应该是0.85V、而不是0.6V、因此我建议检查 VSEL 上的电压。  基于原理图中的电阻、电压应为1.136V (对于 BP = 5V)  

    注意: 仅在启动时检测到 VSEL 引脚电压、一旦 TPS548D22上电并检测到 VSEL、更改 VSEL 电压不会更改基准或输出电压

    如果 VSEL 电压可以检测到、请获取5μs /div 处开关节点的示波器图像以查看输出开关是否稳定。