This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005电感器设计建议

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256384/lm76005-design-suggestion-of-inductor-for-lm76005

器件型号:LM76005

大家好、

请允许我帮助您建议适当的规格。 LM76005设计选择一种电感器。

输入为48V、输出为24V/4.5A、开关频率为 约为400kHz。

随着客户的设计(不高达4.5A 的输出)、电感器温度 为51摄氏度。

以及输出和 PWM 波形。

如果连接了负载、温度将高达80°C 以上。

他们需要针对4.5A 设计的电感器选择建议、但在工作时温度不能过高。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参阅 webench 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请随时根据您的要求进一步修改这些参数。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    在设计中、将温度设置为80度并不是我的意思。

    80度是与附加负载一起工作的电感器的温度!

    我的客户认为温度偏高、想要降低温度并询问电感器建议。

    选择哪种类型的电感器参数来满足目标。

    很抱歉 让您感到困惑、请提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    选择具有较低 DCR 的电感器会有所帮助。 例如: https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal7070/xal7070-103/

    此致、

    拉希尔