This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:TLV76750DGNR 连接的 SNS 引脚

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251726/tlv767-sns-pin-of-tlv76750dgnr-connections

器件型号:TLV767

团队、您好!

在 TLV76750DGNR 的数据表中、建议连接引脚2、即 SNS 引脚至 OUT 引脚。 它应该直接连接至 OUT 引脚或通过一些电阻器?

在 TIDM-2010参考设计中、它通过51欧姆(R30)连接、建议使用什么方法?

谢谢。

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    建议将 SENSE 引脚直接连接到 OUT 引脚、因为 SNS 引脚连接到内部反馈电阻器。 在 SENSE 到 OUT 引脚添加一个电阻器就是添加一个与内部 R1和2pF 电容器串联的电阻器。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 因此、SNS 和 OUT 引脚应直接连接、而不使用任何电阻器。

    谢谢。

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    正确、因为添加一个大电阻值可以改变所需的输出电压。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致、

    Siddhi