This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:可湿性侧面

Guru**** 2505995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252037/ucc27282-q1-wettable-flank

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27282

我能否确认  UCC27282-Q1是否具有 采用 VSON 封装的可湿侧面(UCC27282QDRCRQ1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    我认为 UCC27282DRC 不符合汽车有关可湿性侧面的要求。 UCC27282也可采用 D 封装。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    UCC27282QDRCRQ1为汽车级。

    您能否再次确认其封装是否具有可湿性侧面?

    此致、

    傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong:

    我记得在 UCC27282项目早期、DRC 封装不支持可湿性侧面要求。

    我必须联系其他团队成员进行确认。 这可能需要一些时间、因为我必须确认正确的联系人。 请给我留出2-3天的时间进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已查看了 UCC27282 DRC 的封装详细信息、它没有可湿性侧面。

    此致、