This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:使用一个 PCS TPSI3050驱动两个 PCS MOSFET、我们是否有指导原则来帮助放置 MOSFET GS 电容器?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255707/tpsi3050-use-one-pcs-tpsi3050-to-drive-two-pcs-mosfet-do-we-have-guideline-to-help-put-mosfet-gs-capacitor

器件型号:TPSI3050

戒律:

我想使用一个 TPSI3050驱动两个 Pcs 的 MOSFET。 当我在 MOSFET GS 端输入100nF 电容时、我发现 VDRV 电压异常下降、您能帮助介绍一下 MOSFET GS 电容的使用指南吗? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    感谢您与我们的团队取得联系。 似乎 VDRV 要经历压降。 从栅极到源极添加100nF 可以有效地增加开启 MOSFET 所需的总栅极电荷、因此能够理解这种行为。

    现在、我们需要提高 CDIV1和 CDIV2的值。 由于我不知道 MOSFET 器件型号、因此无法确认所需的确切新值。  请查看 此处产品页面上的计算工具(SLVRBI9)。  

    例如:

    1. 取 MOSFET 的总栅极电荷、在本例中、它为162nC (因此共源极中的2倍为324nC)
    2. 将100nF 电容器的电荷加到一起  
      Q_CAP=C/V
      Q_CAP=10nC
    3. 将 Q_CAP 添加到总栅极电荷并输入到计算工具中:

    如果您有进一步的问题、敬请告知。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师