This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:可编程峰值电流限制阈值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254772/ucc28070a-programmable-peak-current-limit-threshold

器件型号:UCC28070A

您好!

UCC28070A 的可编程峰值电流限制功能(PKLMT)在 CSA/CSB 引脚上使用信号电压。 因此、出现峰值电流限制时的输出电流可能因输入电压而异、因为流经 CT (即外部 MOSFET)的峰值电流不同。 例如、CSA/CSB 引脚上的信号电压在180V 和220V 的输入电压之间是不同的、这会导致它们之间存在不同的 PKLMT 阈值。

是否有办法最大程度地减小差异? 理想情况下、我希望在180V 至220V 的输入电压范围内、输出电流具有相同的 PKLMT 阈值。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    CSA 和 CSB 引脚的 PKLMT 相互独立。 因此、如果达到 CSA 引脚的 PKLMT、但未达到 CSB 引脚的 PKLMT、则仅影响 GDA 引脚。  

    您的问题是、在输入电压为180V 与220V 之间、PKLMT 电流阈值是否不同? PKLMT 电流阈值由 Vref 两端的电阻分压器决定、因此两个输入电压的 PKLMT 电流阈值应该相同。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    请允许我重新表述我的问题。

    PKLMT 阈值由电路中的外部电阻分压器决定、因此是固定的。 即使在相同的输出电流条件下、峰值电流电平也会因输入电压而异。 VIN = 220 V 时的峰值电流低于 VIN = 180 V 时的峰值电流。这意味着 VIN = 220 V 时的峰值电流限制将发生在比 VIN = 180 V 时更高的输出电流电平下。

    我的问题是、PKLMT 函数是否可以出现在相同的输出电流电平?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    PKLMT 电流是针对设计中最坏的可能情况设置的。 因此、在180V 至220V 的系统中、您将在180V 下设计 PKLMT。 在设计电感器和 MOSFET 等其他元件时、应考虑此 PKLMT 电流。 这是 我们在客户中看到的常见做法。  在较高电压下、Kvff 设置和乘法器基准电流将通过调整内部增益本身成为功率限制。

    此致、

    乔纳森·王