This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:短路保护

Guru**** 1543210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243885/tps560430-short-circuit-protection

器件型号:TPS560430

我对 TPS560430XDBV 的短路保护功能有疑问。

[问题1]
作为故障测试、连接到 FB 端子的上部电阻器 RFBT 设置为开路。
IC 确定它是输出短路且运行短路保护功能(间歇运行(断续)模式)。
在数据表中、间歇性操作的停止时间规定为典型值135ms。 间歇性操作的停止时间是如何指定的?

[问题2]
在我们的实际电路中、它用于制作+24V 至+5V 的电压。

当 RFBT 断开时、在间歇性操作期间输出大约+9V、而不是+24V。 为什么?
电流流动不足、无法使过流保护正常工作。
(RFBT=120k、RFBB=30k)


迪斯科间歇性工作波形(黄色:5V 电压(RFBT +侧)、绿色:24V 输入电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku

    135ms 停止时间是指器件未切换的时间、如下所示。

    第二个问题是、您是说它为什么不在 dmax 下运行并产生等于输入电压的输出电压? 您能否分享一下原理图?  运行期间的负载是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku

    问题仍然存在吗? 我现在将关闭该主题、如果你有其他问题、可以重新打开该主题或启动新主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    让我补充一下武的问题。

    问题1:我知道断续模式下的 SW 关断时间为135ms。
    请再告诉我、是否指定了断续模式下的 SW-ON 时间?

    Q2、您是对的。 我要请客户提供原理图。

    根据此信息、您是否有任何可能的因素?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuhei

    在当前触发 ILS_LIMIT 连续256个周期后、数据表8.3.6中指定了"导通时间"。

    断续模式有2个条件发生:1) VFB<40%VREF、2)电流触发 I_LIMIT 持续256个周期;

    目前、我不知道为什么在 RFBT 打开时24V 输入电压会产生9V 输出电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题仍然存在吗? 由于没有活动、我现在将关闭该主题、你可以自由地重新打开或启动新主题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    非常感谢、