This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:随着负载电流增加、输出电压降低、电感电流振荡

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252162/lm22679-as-the-load-current-increases-the-output-voltage-decreases-and-the-inductive-current-oscillates

器件型号:LM22679

大家好、

我的客户 在他们的项目中使用 LM22679TJ-ADJ、现在客户遇到了两个问题。 下面是他们的原理图。

1.随着  负载电流增加、LM22679 输出电压会降低。  

2. 随着负载电流的增加, LM22679 电感电流会  

以下 是它们的测试波形、供您参考。

输入电压:24V 5A;输出电压:14V

您能帮助我们查看并发表一些评论吗? 谢谢!

电感器器件型号

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy

    波形模糊,您可以在这里分享一个清晰的图像还是可以发送到 bella-he@ti.com ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题仍然存在吗? 由于没有活动、我现在将关闭该主题、你可以自由地重新打开或启动新主题。

    谢谢你。