This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085无法调节电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244431/lm5085-lm5085-fails-to-regulate-voltage

器件型号:LM5085

您好!

我使用过 LM5085很多年了、一直注意到它的电压调节相当缓慢。 例如、我使用它来使24V 电源脱离24V 到60V 的不同输入范围。 输出随输入稳定上升、在60V 时、输出可能为25.8V。 这适用于我们销售的电路板、它对24V 的功能来说是"没问题"的、但它始终让我大吃一惊。 进行布局更改没有什么作用、因此我忽略了它。

但是、我更改了这个最新版本、使 LM5085的行为变得是我不能忽略的。 以下是对其行为的描述:

  • 如果 Vin 等于或小于24V、则输出与输入匹配。 呈指数衰减。
  • 如果 Vin 介于24V 和26V 之间、则输出保持在24.5V 左右。 预期的... 不过、
  • 如果 Vin 大于26V、则输出再次匹配输入、但为负2伏。 (因此、如果输入为30V、则 OUT 为28V、这现在太高了)


我探测了 PMOS 栅极并发现其占空比低于预期的24V (直通)。 然后、我看到在24V 和26V 之间的占空比脉冲、但它在26V 几乎渐近地再次急剧变为直通(我正在通过电源旋钮控制 Vin、可以观察到它在100mV 内快速滑入占空比)。

我探测了 FB 引脚、它很高兴地上升到高于它应该调节的电压(如果我没记错、大约为1.6V);就好像它被忽略了一样。 与工作模型相同的电阻器。

为什么会这样呢? 我认为电流调节不会相关;如果过早触发、则会反方向地关闭电路。

在过去的版本与这个版本之间有两处变化、即 PMOS 和一个 Radj 电阻器。 我使用 PMOS 的导通状态电阻进行电流调节、这非常棒。 因此、当我更改 FET 时、我必须更改 Radj 电阻器。
我附上了图像、其中显示了旧的和新的、以及 PMOS 器件型号。 PMOS 附带可忽略的 NMOS 对、我将其用于与用于 LM5085的 PMOS 无关的其他功能。 此外、我还使用两个并联的 PMOS。

新 MOSFET 的规格中是否有什么内容会使稳压器受损? 探测栅极还显示出非常非常非常干净的信号、旁边是零过冲和无振铃。 我倾向于制作非常好的布局、但如果可疑、我可以提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么它模糊了我的图像,但这里是尝试两个更高质量的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、如果您在新选项卡中打开并放大、它的可读性就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25.3至25.4V、它从80%占空比变为0%占空比。 在24V 及以下电压下、它是100%占空比。 我画出了一些在示波器上看到的图形。 右边的三个是示波器、左边的图形是我相对于 Vout 向上移动 Vin。

    在右侧的三个示波器图中、底部虚线表示 PMOS 开启、顶部虚线表示 PMOS 关闭。 我觉得有趣的是、尽管 PMOS 的栅极电压等于输入、但还是有直通模式?

    图纸 C 的金星:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息:
    我说过 FB 引脚看起来是如何被忽略的。 下面我们来讨论一下:

    它似乎被忽略了。 FB 调节电压为1.25、这是输出为24V 时产生的电压;我通过测量得到的结果是正确的。

    现在、当我增大 Vin 时、Vout 也会增大、这意味着 FB 将超出调节电压。 在大约1.6V 的某处、它进入了故障、我在上面的图纸中看到了、PWM 是如何消失的、使栅极等于 Vin 的。 我开始意识到这是一个故障、因为它从 PWM 过渡到关闭的速度是多么快、我在 LM5085过压比较器数据表的功能方框图中找到了它、它是1.6V。 我证明了这个元素是有效的。

    结果是、FB 未像预期的那样调节 PWM? 大约在24到26V 之间、我确实获得了调节、但随后它会停止、输出不断上升、直到遇到 FB 的故障。 我的下一步是弄清为何在关闭时也有直通模式、这可能是该 MOSFET 的行为错误吗?

    继续下去。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    请让 我们检查并稍后返回给您。  由于美国度假、回复可能会延迟。  

    您可以连接波形吗? 在 Vin>26V 时的异常情况下, Vin, Vo, SW( MOSFET 和二极管之间的节点)的波形?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我回来了。 我在网站上迷路了(我是新手)、找不到我制作的这个主题。

    我解决了闩锁问题。 这是一个制造缺陷、覆铜流入了 FB 线迹。 我使用了一把箱式切割刀将它们分开、然后就像以前一样恢复工作。

    然而: 和以前一样工作意味着:24V 稳压器的精度不是很高、输入电压升高时输出电压也会略微升高。 "例如、我使用它来提供24V 电源、输入电压范围可变、为24V 到60V。 输出随输入稳定上升、在60V 时、输出可能为25.8V。

    现在我知道如何回到这里、我会更积极地响应。 我将在今晚晚些时候提供一些示波器图像。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    感谢您的更新。 让我内部检查一下、马上回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    LM (2) 5085是 COT 控制模式、此处使用 TYPE3配置。 R148和 C134值将设置纹波值。  

    我想您已经了解这一点、如果没有、您可以参考: https://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf?ts = 1689659566109 

    如果不考虑纹波、则将 Vo 设置为 Vo*(1+RFBU/RFBB)、 添加 Vref 纹波后、可以将 Vo 估算为(Vo+0.5Vripple Vref)*(1+RFBU/RFBB)

    当 Vin 从24V 上升到60V 时、Vripple 变大、Vo 会上升。

    从原理图中可以看到、当 Vin=26V 时、54.9kΩ R148和3.3nF C134将产生大约40mV 的纹波、这是一个合适的值。 但当 Vin=60V 时、Vripple 大约为300mV。 我想这就是导致上升的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题仍然存在吗? 由于没有活动、我现在将关闭该主题、你可以自由地重新打开或启动新主题。

    谢谢你。