This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:使用电流源替换 RIN

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251671/lm5067-replace-rin-with-current-source

器件型号:LM5067

大家好、

客户使用 LM5067时、VEE 在-15V 至-50V 之间变化。 但 Rin 的值需要2mA 连接到 VCC、这在 VEE 改变时会导致很大的功耗。 因此、客户计划使用 MOSFET 设计一个电流源、为 VCC 提供2mA。 这样可以吗? 有任何风险?

另一个问题是、数据表中有13V VZ、指的是 VEE 和 VCC 之间的差异。 但是、客户设计为典型应用、并测试了 VCC 和 VEE、他们发现 VCC VEE 仅为9V。 您可以分析一下原因吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rayna:

    则可以使用电流源。

    9V 电压集中在单个 电路板上还是客户拥有的所有电路板上? 我将明天对 EVM 进行一次测量并确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAI:

    我的意思是、当在 VEE 上施加-48V 的电压时、如果 VZ=13V、那么 VCC 应该为-35V。 但 VCC 的实际值为-39V、这意味着 VCC VEE = 9V。 它不是正确的 VZ。

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我理解您的问题。 我问客户拥有的所有电路板上的9V 电压都显示在一个电路板上。 请确认此项。