大家好、我使用的是 LM5085。
输入电压由电池提供24V、并通过两个 LC 滤波器施加到 VIN 端子上。 (15uH、10uF、1uH、10uF)
总输出电容约为200uF (1n~100uF)。
电路的其余部分按照 LM5085数据表中的指导原则进行设计。
但是、我最近遇到了一个问题、即 LM5085在85摄氏度测量时发生故障。
RT 电压似乎稳定在大约1.5V、但 PGATE 输出卡在24V、VOUT 电压降至0V。
我怀疑芯片由于输入电压过大而受损、但令我不解的是、LM5050V 额定输入电压范围高达70V。
您能提供一些意见或见解吗?