This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:lm5085:高温测试损坏问题

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248913/lm5085-lm5085-broken-issue-at-high-temperature-test

器件型号:LM5085

大家好、我使用的是 LM5085。

输入电压由电池提供24V、并通过两个 LC 滤波器施加到 VIN 端子上。 (15uH、10uF、1uH、10uF)

总输出电容约为200uF (1n~100uF)。

电路的其余部分按照 LM5085数据表中的指导原则进行设计。

但是、我最近遇到了一个问题、即 LM5085在85摄氏度测量时发生故障。

RT 电压似乎稳定在大约1.5V、但 PGATE 输出卡在24V、VOUT 电压降至0V。

我怀疑芯片由于输入电压过大而受损、但令我不解的是、LM5050V 额定输入电压范围高达70V。

您能提供一些意见或见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是今天实验的结果。 LM5085的 PWM 信号在某些采样上的行为异常。 该值不是根据负载调整 PWM 占空比、而是通过突发运行来控制、同时保持占空比固定为50%。 你对这种现象有什么见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    请使用您的设计参数填写此 Excel 电子表格。 它将帮助我更好地了解该问题。

    此致、

    亨利

    e2e.ti.com/.../2451.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    我已经编写并附上了您提供的文件。 我使用了电流检测类型1结构和类型3最小纹波配置。 但是、我无法修改它、因为我无法输入 R3电阻器的值。 R3电阻的实际值为56千欧。 此外、我设计它的方法是将一个小型 RC 滤波器与接地端串联连接到 D1二极管阴极节点。 RC 滤波器中的元件值对于电容器为100 pF、对于电阻器为6欧姆。

    感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../LM5085_5F00_Quick_5F00_Start.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在轻负载条件下、每个样本的 PWM 信号波形也不同。 我相信采样2的波形是正常的、但采样1的波形有不同之处。 样片1的波形与故障 IC 的波形之间没有直接关联、但这个变化可能提供一个线索或提示吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个图更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    我认为计算器中的 R3值无法计算、因为最小 VIN 值太低。 如果更改为14V、则可以计算 R3值。

    您的原理图上还需要一些其他信息、请提供该信息。 我可以确定它是否是干扰 VCC 的输入瞬态问题。

    我假设在 VOUT 下降到0V、PGATE 保持在24VIN 的情况下、即使在器件恢复到较低温度或较轻负载时、该故障也是永久性的? 此外、请详细说明哪些 VIN、负载电流配置导致了奇怪的 PWM 信号。 我对您所说的"采样"有点困惑。 您指的是两种不同的 IC 吗?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提到"样片"时、我指的是另一个 IC。 我目前正在讨论损坏或有缺陷的样片。 有些电路板使用相同的原理图正常工作。 通过故障分析、我们想要确定电路中是否有任何漏洞。 故障样片是永久性的。  负载电流至少会流过10mA。 故障测试时的负载设置接近最小值。 我估算会小于50mA。 VIN 侧的原理图如图所示。

    此外、根据您提供的 Excel 工作表、Imax 3A 的建议最小 L1为33uH、这太大。 不过、我们使用的是15uH。 请确认这是否可以接受。

    PWM 以突发模式运行似乎是由纹波降低方案的异常反馈导致的问题。 据信、由于 FB 中加载的大纹波、误差放大器中暂时发生了大量 PMOS 开关。 (此分析是否有效?)   

    谢谢。

    朴智炫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将会看一下这个问题。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    关于因输入电压瞬变而导致器件中断的情况、请尝试在下图中的 VCC 中添加一个肖特基二极管。 如果 VIN 下降到低于8V、VCC 将永久损坏。

    此外、您可以用 VFB 的示波器快照来评估纹波以实现稳定运行吗?

    最后我看不到您的解决方案的完整原理图和功率级。 请提供此信息。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亨利

    我仍然不明白。 即使 VIN 在8V 左右波动、VCC 是否为负电压? 是否包含二极管以防止在 VCC 从接地端切换到稳压器输出或反向切换期间发生压降(或下冲)? 我附上了该部分的完整原理图。 请进行分析。

    谢谢。

    Junghyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、以下是10mA 负载处的 FB 节点电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    如果 VIN 在7.7V 时低于 VCC 调节点、VCC 将变为飞跨电容和峰值电荷。 输入瞬变可能会导致 VCC 上具有0V 电压、因此如果 VCC 节点变为负电平、则需要肖特基二极管进行钳位。

    此外、请上传高质量的示波器照片图像、最好直接在示波器上而非通过电话拍摄。

    从我看到的情况来看、您的 FB 纹波可能过高、而且您似乎需要调整纹波注入网络、但我不确定。

    如果您需要以完整的解决方案发送邮件、请发送电子邮件至 h-kou@ti.com

    此致、
    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    反馈纹波似乎在高端大于100mV、但似乎运行是稳定的。 向 VCC 添加肖特基二极管和将电路板升至高温是否有任何结果?

    此致、

    亨利