This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关标准的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251456/tps23861-questions-about-standards

器件型号:TPS23861

您好!

我想向您介绍一下 TPS23861。
(问题)
该器件是否获准用于与 IEC 62368-1等效的电流限制?
我认为、与 IEEE802.3at 标准中"归类为有限电源的 PSE "相关的项目可能适用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    该器件未直接批准用于  IEC 62368-1。 TPS23861是一款符合 IEEE802.3at 标准的器件、并遵循 IEEE802.3at 标准。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道该器件符合 IEEE802.3at 标准。
    例如、在 IEEE802.3at-2009标准中、应用了 IEC60950-1:2001、如下所示。
    我认为这个器件应用了 IEC60950-1、对吗?
    或者是否应用 IEC62368-1?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是正确的、因为 IEC60950包含在 IEEE802.3中、因此它受支持。  

    此致、

    布兰登