This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:SW 引脚过冲和下冲

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248766/tps61088-sw-pin-overshoot-and-undershoot

器件型号:TPS61088

您好!

我正在使用 TPS61088实施升压转换器。 我可以寻求一些帮助、来评估 SW 引脚开关特性、看看它们是否在安全限值范围内?

升压转换器参数如下:

- Vin = 5V、Vout = 12V、Iout ~1-1.2A 电阻负载

 - SW 引脚绝对额定值(根据数据表):-0.3V 到14.5V (我相信这些是直流值), 短时间瞬态交流电压可以高达20V 根据论坛。

SW 引脚电压如下所示:

–SW 引脚上出现15.1V 峰值、持续时间约10ns。 考虑到芯片的瞬态交流电压额定值、这似乎没有问题

-当处于低电平时,SW 引脚保持-0.7V。 这是一个更令人关注的问题、

测量是使用在 PGND 平面上具有本地接地连接的50MHz 示波器进行的。

请告诉我、原理图或布局等其他信息是否会对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    感谢您与我们联系。

    1.-0.3V 也是一个直流值。 通常、10ns 内的-3V 对于器件是安全的。

    2.如果关心电压的话可以使用与开关并联的 RC 缓冲电路

    或者、您需要重新布局 PCB 以最大程度地减小开关环路、请注意输出电容器。

    此致

    费格斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的回复。  

    根据您所说的、SW 引脚上的-0.7V 电压(当引脚为低电平时)肯定会超出安全工作区(因为它在低电平状态的整个持续时间内都存在、 不过在周期的末尾、它似乎变为大约-0.4V)。 您能否帮助我排除为什么会出现这个负电压(我对其原因没有很好的解释)?  

    我已附上我的设计的原理图和布局(请注意、前面板是一个不间断的 GND 平面)。 VDC 是5V 输入、输出为12V。  使用的电感器为2.2uH、5.3m Ω、Imax= 6.3A

    祝你一切顺利。

    迪米塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    抱歉、我之前的回复可能不是那么准确。

    您的原理图和 PCB 看上去一切正常。

    我认为您应该首先检查一下测试方法。

    测试波形可能来自您的探头或测试点。

    请执行以下操作:

    1. 按照示波器用户指南校准探头。

    请确保探头在不存在电压时保持为0。

    2. 单独使用非隔离式探头并使用如图所示的接地环。

    请从示波器中移除任何其他探头。

    测试点应该是最靠近器件的 SW 网络和 GND 网络。

    使用 这两种方法、您将得到正确的 SW 波形、我想它将在规格范围内。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    对迟交的答复表示歉意。

    正如您建议的、进行更好的测量后、SW 引脚电压处于安全限值范围内。 非常感谢您的帮助!

    祝你一切顺利。

    迪米塔尔