请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22917 团队、您好!
我使用 TPS22917开关来提供1.8V 电压。
"ON"引脚上的信号来自具有3.3V 高电平的器件、那么是正常信号 还是 ON 引脚上的高电压必须为1.8V?
谢谢。
Siddhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.