This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069QUICK-CALC:LM5069设计计算器、SOA 裕量查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250863/lm5069quick-calc-lm5069-design-calculator-soa-margin-query

器件型号:LM5069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

我们将 LM5069-2 IC 用于热插拔应用、规范如下:

- Vin = 24V +/-10%容差

-电流限值: 10A,

-最大负载电容: 2200uF

- Ta:60C

-功率限制: 54W,定时器电容: 470nF

问题1: 考虑到 ISC012N04LM6、我们正在使用 LM5069_DM6 C 执行计算、不幸的是、无法满足 Design_Calculator_Rev 裕度(要求大于1.1的裕度、建议考虑到功率限制和计时器的变化、裕度大于1.3)。 这是由于功率限制和计时器电容器选择吗? 附加文件以供参考。 由于我们没有达到 TI 建议使用软启动控制的额定 SOA /功率限制要求。 甚至无法满足 SOA 裕量!

Q2: 功率限制相关性、我们了解到 IC 通过监控其漏源电压(SENSE 到 OUT)和流经检测电阻(VIN 到 SENSE)的漏极电流来确定 Pd。 电流与电压的乘积与由 PWR 引脚上的电阻编程的功率限制阈值进行比较。 如果功率耗散达到限值阈值、则会对栅极电压进行调制、以减小 MOSFET 中的电流。 当功率限制电路处于活动状态时、故障计时器处于活动状态。 对吧? 功率限制是否取决于 MOSFET 的最大功率耗散? 这意味着功率限制是否应小于 MOSFET 的最大 Pd? 如果将其限制为接近 MOSFET 的最大 Pd、

Q3: 使用 LM5069-2 IC 可设计的最大和最小电流限制是多少?

e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Using-ISC012N04LM6.xlsx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod

    感谢您的联系!

    1A) ISC012N04LM6 MOSFET 将不能够支持目标规格。 我们需要使用更强大的 SOA MOSFET 和 dVdT 软启动方法。

    我们还有另一个设计计算器、建议 在 https://www.ti.com/lit/zip/snvr506中使用合适的 MOSFET、 

    我已经输入了您的规格并将工具附在这里  

    e2e.ti.com/.../6170.LM5069-Design-Calculator-with-FET-Recommendation.xlsm

    2A)功率限制设置可高于 MOSFET 中的功率耗散。 仅当器件处于功率限制或电流限制工作模式时、故障计时器才会激活。

    3A)最大感测电阻应限制为100m Ω、这意味着最小电流限制为0.55A。

    您可以将电流限制设置为更高的值、因为您可以管理分流电阻器中的功率损耗  

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复!

    是的、  ISC012N04LM6 MOSFET 不符合计算得出的 SOA 裕度。 我们将查找任何其他替代部件。

    Q1:MOSFET SOA 是否取决于功率限制和故障计时器? 我们的故障时间> Tstart (额外50%的故障时间裕量)

    Q2:如果我们使用 不符合 SOA 裕度的 ISC012N04LM6 MOSFET 会影响 一段时间内的电路性能吗?  

    谢谢。

    维诺德  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    随着功率限制的降低、SOA 裕度得到提高、而故障计时器  

    SOA 裕度不足的设计会导致 MOSFET 在故障情况下发生故障  

    此致  

    勒凯什