This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:EN 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250523/ucc27282-q1-en-pin

器件型号:UCC27282-Q1

各位专家、您好!

我的客户对此器件感兴趣、并提出如下问题。 你能回答一下吗?
1.此设备提供三种封装选项。 D 和 DDA 封装没有 EN 引脚。 DRC 封装具有 EN 引脚。 为什么不同?
2.关于 EVM,VDD 输入端有 R1 (2.2ohm)。 数据表提到这是高频噪声的滤波器、建议值为1欧姆。 R1是用于此目的的吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    感谢您的提问!

    以下是我针对每个问题提出的问题:

    1.对于 D 型和 DDA 型的封装,它们被配置为引脚对引脚,以替换为我们和我们的竞争对手的其他部件。 DRC 封装类型是利用使能引脚的配置、并且是采用使能引脚的器件的引脚对引脚替代产品。 此外、ENABLE 引脚需要更多空间和额外的引脚排列、因此8引脚类型没有实现 ENABLE 的位置。 这就是 DRC 封装采用10引脚配置的原因。

    2.您的正确之处在于 VDD 输入端的 R1电阻器用作滤波器。 它还用于在偏置轨上提供电流限制和短路保护。 由于较高的电阻为2.2欧姆而不是1欧姆、因此在使用 EVM 进行测试期间、有助于限制更多电流并使该器件具有更大的保护。 该 R1电阻器可能不是必需的、并且位于 EVM 上以用于调试目的。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉