This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:FCC 减少

Guru**** 2796955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250462/bq27542evm-fcc-reduce

器件型号:BQ27542EVM

您好!

如果 在烧录程序后电池未充电或放电、那么 在存储电池一段时间(15至20天)后、FCC 是否会降低?

电池被烧断并存储超过十天之后、FCC 下降。 造成这种现象的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    从较高的层面来看、FCC 将在放电期间、放电周期的末尾或弛豫点的退出时更新。

    需要查找的关键内容有:
    1-剩余容量  
    2-检查监测计是否 感应到任何放电电流
    3-检查温度是否有超过5C 的跳变

    请参阅 DataRAM 的第2.6节更新。 剩余容量(RM)和 DataRAM。 充满电容量的 Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现应用手册 以获得 Impedance Track 算法的更好详细说明。

    此致、
    何塞·库索