我们使用 TPS61088将电源轨从3.2V 升压到7.5V、实现射频通信的突发传输期间电流要求为3A。 在突发传输期间、即使我们 强制 TPS61088进入(MODE 引脚到 GND) FPWM 模式、我们也可以听到嘀答声。 您能帮我解决这个问题吗? 可能的原因是什么?
- FSW 电阻器设置为150K 欧姆、以将开关频率设置为1MHz
- 随附的原理图参考
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fergus:
请注意、我们不使用 PFM 模式、因为我们的器件模式引脚连接到 GND 以在 FPWM 模式下运行、从而降低可变噪声。 根据数据表、 FPWM 模式可以避免由低开关频率引起的噪声和其他问题。 但在我们的例子中、仍然存在可闻噪声。
在执行建议的更改之前、我又进行了一次测试。 我将输入电压保持为工作台电源的5.2V (Vmax 输入)。 我仍然可以听到可闻开关噪声。 我相信、通过增加输入电压将电流限制要求保持在4.9A 以下。
此致
斯卡弗利
大家好、
对于您的当前负载2A、可以计算出平均电感器电流 Isg= 7.5V*2A/0.9/3.2V=5.2A。 必须选择具有7.4A 或更高电流的电感器。
TI 器件选择电感器的电流需求是否为设计需求双倍是一项限制?
我不太明白您的问题。
从前面的计算中可以看出、电感器由输入/输出条件定义、 与器件无关。
如果您 选择额定电流较小的电感器、它将无法输出足够的电流。
此致
费格斯