This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:采用模块格式的升压转换器

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249211/tps61376-boost-converter-in-a-module-format

器件型号:TPS61376

TI 是否以完整模块(不是评估板)的形式以模块(包括电感器、电容器等)的形式制造升压转换器(用于16+伏输出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avatar!

    目前、我们没有 输出电压为16V 的升压转换器模块。  

    您能否提供有关您的应用要求的更多信息? 输入电压、输出电压和输出电流范围、以及 X/Y 尺寸和高度的最大限制? 我们可能会进一步检查其他选项是否可用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN= 12v

    VOUT = 16V (可通过电阻器在14-17V 范围内进行调节)

    Iout = 500mA

    无大小限制

    当被禁用时、必须将负载完全断开、

    低噪声输出--这是为一个射频功率放大器供电

    固定频率工作(稳压器模式无变化)

    高效率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avatar!

    以下是两个可能的选项:

    1. TPS61378
      1. 输入电压2.3V 至14V
      2. 输出电压4.0V 至18.5V
      3. 足够的输出电流能力
      4. 真正的断开功能
      5. 稳定输出
      6. 固定频率
      7. 高效率
    2. TPS61376
      1. VIN 2.9V 至23V
      2. 输出电压4.5V 至25V
      3. 足够的输出电流能力
      4. 真正的断开功能
      5. 稳定输出
      6. 峰值 COT 控制、频率非固定
      7. 高效率
      8. 输入平均电流限制

    请告诉我、您的应用中是否提供了这些工具。 如果是、我们可以进一步检查详细的规格和功能。

    此致