This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:OCP 的抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249550/tps61089-deglitch-time-of-ocp

器件型号:TPS61089

大家好、  

只是想要检查 OCP 的抗尖峰脉冲时间。 20us 会触发 OCP 吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我想您的20us 意味着输出电流、对吧?

    OCP 会 在每个占空比中检测开关电流、并 在电流超过限制时触发。

    输出 电流的过流 不一定意味着开关电流的 OCP。

    希望您的问题清楚。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:  

    感谢您的答复。  

    我知道它是逐周期电流限制。 我的意思是、峰值电流在20us 内超出峰值电流限制。 这就是我要求 OCP 抗尖峰脉冲时间的原因。

    我认为应该有去毛刺脉冲时间以避免错误的触发。  谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    抗尖峰脉冲时间在一个开关周期内设计、该时间必须低于1us (对于1MHz 开关周期)。

    它不太可能是20us。

    此致

    费格斯