This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131RGER +15V 纹波电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249436/tps65131-tps65131rger-15v-ripple-voltage

器件型号:TPS65131

使用 TPS65131RGER 生成+5V→+15V。

我对 VPOS 电容器使用了7pF、但纹波电压为1.58V、该电压较高。 当我把它更改为220pF 时、它提高到大约0.237V。

如果我使用220pF、它将与数据表中的值不同、因此请告诉我、220pF 是否没问题。 请检查温度特性、抗噪等是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议遵循我们的数据表中的"典型应用"一节。 没有额外的测试数据。

    Br

    帕特里克