This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:请求提供 UCC28700-Q1 IC CS 引脚输入漏电流

Guru**** 2506325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244517/ucc28700-q1-requesting-to-provide-ucc28700-q1-ic-cs-pin-input-leakage-current

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28700

请求提供 UCC28700-Q1 IC、 CS 引脚输入漏电流 ,这将有助于我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您对 UCC28700的查询。  

    CS 引脚可直接接受来自外部电流检测电阻器的电压。 此处未指定泄漏参数。 您能解释一下您到底在说什么吗?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我可以直接看到、数据表中没有 CS 引脚漏电流。 但是、我需要  CS 引脚泄漏电流、这 对我的设计很有帮助。 您能帮助我吗?

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我将看到是否提到/记录了任何此类参数。 检查并返回将需要几天时间。

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我已向产品团队核实、尚未对该参数进行任何更新。 如果我有他们的更新,我会让你保持张贴。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然会随时通知您。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是否有关于该要求的任何更新。  

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们对此参数没有任何更新。 可能无法与团队一起使用。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我可以期待 有关要求的任何进一步更新吗? 正如  CS 引脚输入漏电流 这将有助于我们的设计。

    此致、

    瓦姆西·班库鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    到目前为止、我们还没有此信息。

    此致、

    哈里什