This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:输出电压精度

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248339/tps629203-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS629203

我将在 FB 引脚 VSET 设置为34k (1%和100ppm)的情况下使用 TPS629203、以产生1.8V 输出电压。

您能否提供一个计算相对于 VSET 电阻器的输出电压精度的公式?  

需要使用此公式、以便我可以在考虑 VSET 电阻器容差和温度系数参数时计算典型精度(25°C)和最小/最大温度精度(-40°C 和85°C)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    无需计算、我们在数据表 EC 表中对数据进行了标记。

    在-40°C~125°C 下、VSET 的精度为±1%。