请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV766-Q1 主题中讨论的其他器件:TLV767-Q1、、 TPS7B86-Q1
大家好、
客户为变速器控制单元选择 LDO、并具有高环境温度 VIN=14V、VOUT = 5V、Iout=LDO 150mA;(115℃);
我正在推广 TLV766-Q1、但客户认为热阻太大、当我查看 TLV767-Q1时、我发现热性能信息图完全相同。 我不明白为什么1A 额定值的 LDO 与 P2P 0.5A 版本具有相同的热性能? 以前、电流额定值较大的 LDO 应该具有较小的热阻。 如果不能、它如何支持更大的负载电流?
谢谢!
斯嘉利特