This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:使用 PI-Commander 时输出电压>输入电压

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244537/lm5066i-vout-vin-when-using-pi-commander

器件型号:LM5066I

我通过 PI-Commander 获取了 Vout > Vin。  需要修改哪项设置、或者这是正常行为?

顺便说一下、当通过仪表进行测量或从 BMC 读取数据时、Vout < Vin。

我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    欢迎来到 E2E!!!

    16mV 的差异可能是 PI 命令器 GUI 中实现的直接格式计算算法不匹配导致的。 系统要求您忽略该差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Avishek  

    我可以忽略 Vin、Vout、Iin、Pin 的大小(容差)?

    我通过仪表进行测量、并从 GUI 中读取值。

    我发现电流容差高达6%。

    谢谢!

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Penny、

    请参阅下面的遥测精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Avishek

    我们的规格:54V、11.11A (最大值)  

    我比较了仪表和 GUI 提供的值。 结果超出规格。

    而且、表1的精度和 电气特征的精度不同。

    谢谢!

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Penny、

    电流限制阈值是多少? GUI 转换取决于 RSNS 值。 您是否测量了 PCB 上 RSNS 的值? 您可以输入准确的10A 负载电流、使用数字万用表测量 VIN_K 和 SENSE 引脚上的差分电压、并找出器件看到的 RSNS 的确切值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek

    这是配置、其他任何项是否会影响精确度?

    谢谢!

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    正如我在前面的文章中所说、理论上、RSNS 是1.5 mΩ。 但 VIN_K 和 SENSE 引脚在 PCN 上观察到的幅度是多少? 这很重要。 请测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avlshek

    更新最新的测量值、我更改测量点并获得良好的结果。

    但在轻负载条件下、精度不高、即0.555A 和1.11A。  (Rsns = 0.75m Ω、Rsns 已更改)

    这是否合理?

    0.555A:VIN_K 和 SENSE 之间的电压为0.4305mV => Iin = 0.574A、精度为12.2%

    1.111A:VIN_K 和 SENSE 之间的电压为0.8555mV => Iin = 1.14A、精度为5.41%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是否正确?

    1.Rsns = 1.5m Ω

       

     

    < 3.33A

    3.33 ~ 14.67A

    > 14.67A

    IINACC

    > 6%

    1.75 ~ 6%

    < 1.75%

     2.  Rsns = 0.75m Ω

     

     

     

    < 3.33A

    3.33 ~ 14.67A

    > 14.67A

    IINACC

    > 6%

    1.75 ~ 6%

    < 1.75%

    我发现、当电流为0.555A 时、IINACC 将大约为12%。 如何知道它是合理的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    正如我之前所说的、在较低的负载电流电平下、监测精度会很差。 在本例中、您需要在5%的满负载电流下测量精度。 在这个较低的负载电流下、预计精度为12%。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。