This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:PCB 布局确认

Guru**** 2506125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247726/bq24171-pcblayout-confirmation

器件型号:BQ24171

Jeff、您好:

    我有问题需要向您咨询

您能帮助确认我的 PCBLayout 有什么问题吗?

     

e2e.ti.com/.../CPCB_2D00_1336-REV.G-20230712.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    下面是具有超低 EMI 和出色热性能的布局的建议。  您可能需要将一些组件移出到更远的位置、以满足设计规则。  通常还建议不要在电感器下方为接地供电、因为这样会产生使 EMI 发生偏斜的电容器。

    e2e.ti.com/.../CPCB_2D00_1336-REV.G-20230712_5F00_jlf.PcbDoc

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很高兴收到您的建议。 对于 PCBLayout、仍有一些问题需要咨询。

    Q1:我们的 PCB 只能进行单面安装,因此不能引用您对我所做的修改。 您能根据单面安装提供更多建议吗?

    Q2:我稍后将删除电感器底部的 GND。 是否还有任何其他需要注意的 GND 区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    关于1、您可以使用相同的常规放置方式、SW 节点过孔将关闭并备份。  如果您将电感器移得更远、请将一些 R 和 C 的空间更改为402而不是603、您可以使 SW 二极管顶部返回。  有些新型二极管采用相同的电流和电压额定值、它们的封装较小。  问题将出在 BTST 电容器上、但随着电路板右侧元件的某些位置发生偏移、这是可能的。  仅当使用5V 输入时、才需要 REGN 到 BTST。   

    关于2、您需要输入电容器具有尽可能短的到 IC GND 的返回路径、而没有过孔。

    此致、

    杰夫