This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:9.2.1.2.4输出电容器选型的 Δ VOUT 和 Δ IOUT

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247791/lmr36520-delta-vout-and-delta-iout-on-9-2-1-2-4-output-capacitor-selection

器件型号:LMR36520

您好支持团队:

我的客户询问9.2.1.2.4上的 Delta VOUT 和 Delta IOUT。 您可以支持吗?

我想

IOUT 差值:负载瞬态峰峰值、最小值到最大值或最大值到最小值

Delta VOUT:客户要求在 Δ IOUT 时更改电压

但是、没有什么解释、客户对输出电压纹波或电感器电流纹波感到困惑。 他们需要澄清。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    Δ IOUT 是指负载瞬态峰间值、换句话说、是指电流可以变化的大小

    差值 VOUT 是指发生电流变化时电压相对于标称值的变化。 请参阅 图28. 负载瞬态  


    如果您要选择电容值、请参阅第18页的数据表、因为这些值已经过测试。

    希望这对您有所帮助!

    此致!  

    丹尼尔