This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:引脚 INA 和 INB 上的肖特基二极管

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, ESDS302, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246981/ucc21520-q1-schottky-diodes-at-pin-ina-and-inb

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:ESDS302UCC21550、UCC21520

您好、团队成员:

看到的基准在栅极驱动器的 INA 和 INB 引脚的输入端具有肖特基二极管。  一个流向 GND、另一个拉高至 VCC。

我想了解 使用这些元件的原因以及栅极驱动器输入的注意事项。

您能帮助吗?

需要考虑哪些示例器件型号和关键等级?

谢谢!

马德赫拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhura:

    我看到过它们用于保护输入免受过压影响。 已有 ESD 二极管以这种方式在器件内部进行配置、但它们只能安全携带20mA。 外部二极管可能承载更多电流、肖特基二极管将在内部硅管之前导通。

    输入电阻器和滤波电容器也有助于滤除瞬态过压、还可限制通过 ESD 二极管的电流。 由于逆变器是一个有噪声的地方、因此我建议使用一个实现信号完整性的滤波器、而不仅仅是 TVS。

    TI 提供各种 TVS 二极管。 一个示例是 ESDS302。 该额定值将取决于预期的过压源。  

    此外、请从 UCC21520更新到新推出的 UCC21550。 这是一个改进很多的器件。

    此致、

    肖恩