This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:如何读取输入状态

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246583/bq769142-how-to-read-input-status

器件型号:BQ769142

大家好、

CFETOFF 配置为 AD 输入引脚、用于检测外部开关信号。 如何读取它的输入状态、它是0还是1?  不使用温度采集。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    CFETOFF 是在其 ADC 输入模式(即仅读取输入电压)还是在 CFETOFF 模式(它可能影响是否驱动 MOSFET)下使用? 要读取电压,可以使用0x6A CFETOFF Temperature ()命令。 当器件处于 Tsense 模式时、报告的值将以°C 为单位、但当其配置为用作 ADC 时、报告的模拟(不是1或0)值将以 mV 为单位。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德