This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:USB VBUS 问题

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246415/bq25570-usb-vbus-issue

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25173

您好!

我们最近设计了一个项目、使用 BQ25570从太阳能电池板(当前未连接)获取电力、从超级电容器的 v_bat 输出稳定的1.8V 电压。 我们还有超级电容器充电器、使用 USB 为器件充电。

BQ25570上的 EN 引脚使用 VBUS 被拉高、因此每次将器件连接到 USB 时、我们都会禁用  BQ25570 并为超级电容器充电。

问题是、我们一插入 USB、超级电容器充电器 BQ25173就会冒烟! 连接或未连接超级电容器(v_bat)的情况。  

 所附的原理图中是否有任何明显的内容 会导致此灾难性故障?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、USB 布线在 PCB 上反相、导致 v_BUS 和 GND 按反相顺序、从而导致 BQ25173就地短路。