This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:H 桥驱动器

Guru**** 2506745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245035/ucc27714-h-bridge-drive

器件型号:UCC27714

图1是我的仿真原理图

图2显示了 HO 和 LO 输出波形、

图3显示了当我将 H 桥电源电压增加到300V 时 HO 和 LO 的驱动波形

我想通过 H 桥驱动负载 L1、但高侧驱动波形失真。

同时、我想要更快的电流响应、因此当我尝试增加 H 桥电源电压时、高侧的驱动波形完全变形。

我需要做什么调整,希望你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XX Gu:

    对于 HO 输出、看起来该图显示了 HO 到地信号。 为了查看 MOSFET 的实际 HO 栅极驱动信号是多少、您能否绘制 H0-HS 差分电压?

    还在单独信号上绘制了 HS 到接地图、以查看开关节点的波形。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard Herring、

    感谢您的回复、当我再次打开仿真软件时、电源电压是150V、仿真结果似乎又是正常的,像这样

    但是、当我再次将电源电压升高到300V 时、它似乎不再起作用。

    这里是我的原理图和仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XX Gu:

    我想、开关节点可能没有转换到接地、可能时间不够长、以便引导电容器在较高的线路条件下充电。

    您能否确认在较高输入电压下运行 HB-HS 偏置是否保持在建议的电压(9V)以上?

    您能否绘制 HB-HS 并显示 LO 输出? 如果您正在进行 LO 开关、这将强制开关节点接近接地、并允许引导电容器充电并保持 HB-HS 偏置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard Herring、

    我认为是对的、启动电容器充电可能花费了太长的时间。

    通过以下计算、我将启动电容器更改为20nf

    看起来不错、就像这样:

    我的新问题是、我在红框中选择的器件是否是因为在初始阶段启动电容器(__LW_AT__C4)充电?

    另一个问题是、我需要对蓝色框选项进行哪些调整。

    这是我的原理图:

    让我感到困惑的是,我无法再现以前的输出波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、因为您发现了一个基本问题并解决了它。 我会稍微增大引导电容器以适应总栅极电荷、可能会增加至33nF。

    您展示的 HO 下降的波形看起来像 HO 到接地、这也会是开关节点电压(HS)。 下降时间是您在 HS 波形上看到的时间。 此下降时间将取决于动力总成参数和负载条件。 开关节点的下降时间将取决于流入电感器的电流以及 HS 或开关节点上的总电容。 我看到您具有缓冲电容器 C18-21、这可能会影响开关节点下降时间。 此外、流入电感器的电流越大、开关节点下降速度就越快。 电感器中的电流将是根据基本 I= C dV/dt 关系确定压摆率的电流。 更高的电流或更低的电容将导致更短的下降时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的建议,我会看到它在行动。