This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064:由于 TUSB1064、辅助信号眼图减少

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245640/tusb1064-tusb1064-aux-signal-eye-diagram-was-decreased-due-to-tusb1064

器件型号:TUSB1064

大卫-桑

 很抱歉保留了很长一段时间。

我尝试通过差分探头再次检查摆幅水平,使用几台笔记本电脑和台式机。

当我再次测量它时、

TUSB1064之后的摆幅电平增加。

我不确定会发生什么情况。

您有什么意见吗?为什么在通过 TUSB1064后增加摆幅电平,尽管从上次检查结果中更改了该值?

我想知道会发生什么情况以及结果是否有效。

e2e.ti.com/.../_5B00_Problem_5D00_-decrease-the-swing-of-AUX-after-pass-through-TUSB1064_5F00_rev5.pptx

此致、

Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西

    我不知道。 TUSB1064 AUX/SBU 只是一个无源开关、不提供任何摆幅控制。 我想知道 AUX 上带有外部上拉/下拉的探针输入电阻是否会产生信号振幅失真以及直流偏置条件的变化、从而影响您的测量结果。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

     感谢您的快速回复。

    我明白了。

    在这种情况下,我最好测量无源探头,以查看相对于 GND 的波形? (所谓的单探头更好吗?)
    因为,我很抱歉,虽然你提供了广告给我使用单探头,我仍然检查差分探头到目前为止...

    根据您的建议

    输入到 TUSB1064的直流电平非常重要。

    我知道我必须使用单探头进行测量。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    您必须确保 AUXP/N 和 SBU1/2共模电压在如下所示的 TUSB1064技术规格范围内、否则 AUX 数据将不会通过 TUSB1064 AUX/SBU 开关。

    要测量波形、您需要使用高阻抗单端或差分探头、以便尽可能减少探头对测量结果的影响。  

    您是否有可以共享的链接培训日志文件? 您说链路训练有时失败、您是如何确定它与 AUX 信号振幅有关的? 如果我查看测量结果本身、就会发现它高于 主链路接收的 AUX 峰峰值电压的 DP 规格
    在 TP3最低270mV 时灌电流。

    谢谢

    大卫