This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25980:OVPFET 关断条件

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244699/bq25980-ovpfet-turn-off-conditions

器件型号:BQ25980

大家好、  

在数据表中、存在以下开启 ACDRV 的条件。   

关于#6、如果 OVPFET 打开、则 Vbus 应高于 Vbus 存在。 那么如何理解#6? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期,明天会回到你。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    VBUS 不应高于 V_VBUS_PRESENT 以打开 ACDRV。 如果是、VAC 电源将短接至 VBUS 并且/或首先不需要连接 VAC。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的答复。  

    我的问题是,VBUS   不应高于 V_VBUS_PRESENT 以开启 ACDRV。  

    然后、当 ACDRV 开启且 OVPFET 开启时 、Vbus 连接到 Vac、它是否会触发 ACDRV 关闭、因为 Vbus 高于 V_BUS_PRESENT、这不符合 ACDRV 开启条件?   

    换句话说、 关闭 OVPFET 的条件是什么? 如果不满足上述6种条件之一转向 ACDRV、它是否会关闭 ACDRV? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    似乎提出了两种情况。

    在第一个 POST 过程中、"如果 OVPFET 打开、则 Vbus 应高于 Vbus 存在。"

    在第二个帖子中、"VBUS 不应高于 V_VBUS_PRESENT 以打开 ACDRV。"

    数据表和第二个帖子在协议中。 在连接 VACx 之前需要确保 VBUS 不存在。 这可以防止两个不同的电源轨短路。 当然、从 VACx 打开 VBUS 后、它将高于 V_VBUS_PRESENT。

    如果这6种条件中的任何一种存在、ACDRV 将不会开启。 至于哪些情况会关闭 ACFET/RBFET 组合、其中几种包括:触发 VACxOVP、启用 HIZ、检查 DIS_ACDRV_BOTH。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的答复。  

    我想我没有明确回答我的问题。  

    正如 您提到的" 、当然、在从 VACx 开启 VBUS 之后、它将高于 V_VBUS_PRESENT。 "、那么在 OVPFET 开启后、由于 Vbus 高于 V_BUS、ACDRV 是否会再次关闭?  或#6仅仅是打开 ACDRV 的条件,如果 ACDRV 打开,那么#6不会影响 何时关闭 ACDRV?   

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我完全理解您的问题。 启用 ACFET/RBFET 后如果 VBUS 高于 VBUS_PRESENT、则不会关闭 ACDRV。 否则、该器件会不停地循环连接 ACFET/RBFET 以将其关闭。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔